This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:级联两个或多个 IWR1642雷达单元

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670963/iwr1642-cascading-two-or-more-iwr1642-radar-units

器件型号:IWR1642

您好!

我的客户希望探索级联两个或多个 IWR1642雷达单元的可能性、以便两个(或所有)级联单元的射频信号(77GHz)完全同步。

其目的是获得更多的实线和虚拟天线、以便在第三 FFT 算法中进行处理、从而更好地进行空间分析。
此外、我们还希望获取距离和速度之外的仰角和方位角信息。

问题:

  1. 是否可以将一个 IWR1642单元与另一个单元的射频信号同步?
  2. 如果是、如何完成。 我们可以使用常见的40MHz 或50MHz 振荡器来获得它吗?
  3. 如果是、两个级联单元(在77GHz 信号上)之间测量的相位差和抖动是什么、
    抖动将足够低、以确保接收来自反射信号的"单元 B"正常运行
    从“单元 A”的发送器?
  4. 我的第一个假设是抖动太高、无法获得合理的结果、因此我的下一个问题是:
    是否有一种直接的方法来为"单元 B"提供在"单元 A"生成的77GHz、这样两个单元都可以
    使用在"单元 A"中生成的相同77GHz 信号馈入吉尔伯特电池倍频器(因此会抑制"单元 B"的射频 PLL 的运行)?
  5. 如果是这样、是否可以进行微调、以便耦合单元全部与同一相位对齐

此致、

Shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电流毫米波传感器产品中、射频信号同步用于级联操作。   这仅适用于 AWR1243P 器件。   

    1) 1)没有 IWR1642没有射频同步、但是您可以通过使用缓冲外部40MHz TCXO 时钟来减小与多个1642器件的差异、该时钟通过交流耦合并驱动到两个器件 CLKP、同时 CLKM 接地。   根据您的应用、您可以将一个 IWR1642 SYNCOUT (帧起始)连接到毫米波传感器的同步输入、帧起始将由外部同步输入触发。   IWR1642主器件上的 SYNCOUT 来自 GPIO MSS 应用程序0->1->0转换。

    2) 2)在 AWR1243P 上、"spyy003.pdf" "swra574"中讨论了级联操作

      有特殊信号可将~20GHz (4分频)射频线性调频脉冲帧配置从主设备连接到从设备毫米波器件。  通常、FMCW_SYNCOUT 或 FMCW_CLKOUT 引脚会路由到功率分频器、并为每个从器件和主毫米波器件提供匹配的布线长度。  它用作发送基准、也具有接收器基准。

    每个器件上都有 FMCW_SYNCIN 或 FMCW_CLKIN 引脚作为线性调频脉冲信号的基准输入。

    在每个器件上、CLKP 从缓冲 TCXO 路由、并使用延迟匹配的迹线连接到每个毫米波传感器。

    在每个器件上、主毫米波传感器同步输出或一些客户参考用于帧启动。   这会进行缓冲、并与每个毫米波传感器同步输入匹配延迟。   

    3) 3)如果控制电路板延迟、FMCW_SYNCIN 或 FMCW_CLKIN 将具有与内部 FMCW_SYNCOUT 路径相关的延迟、因为所有毫米波传感器器件都将使用输入、因此在延迟匹配路由中控制相位差。   与40MHz 时钟的抖动相关、所有器件都接收时间校准时钟、并且有一个内部时钟接口。   如果客户激活 OSC_ClockOut、并希望为每个毫米波传感器调整延迟线、则可以调整此延迟。  在当前的四通道1243P 级联板中、也可以在接收器软件延迟中对此进行调整。

    与接收器参考的直接问题相关、请查看 swra574文档中的级联材料。

    4) 4)所述的级联方法是执行此操作的方法

    5) 5)如果电路板设计的长度与分布式 FMCW_SYNCIN、SYNCIN_和 CLKP 相匹配、则会补偿较大的相位偏移。  天线还必须具有从毫米波传感器的 RF-Tx、RF-Rx 到天线端口的延迟匹配。

    此致

    Joe Quintal