请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080EVM 主题中讨论的其他器件: TIDA-00854、 HDC1080
您好、专家、
我看到 HDC1080EVM 将 DAP 连接到 GND。 但数据表显示没有这样做。
另请参见 TIDA-01452和 TIDA-00854使 DAP 浮动。 EVM 为什么这么做? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我看到 HDC1080EVM 将 DAP 连接到 GND。 但数据表显示没有这样做。
另请参见 TIDA-01452和 TIDA-00854使 DAP 浮动。 EVM 为什么这么做? 谢谢!