This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:如何连接 DAP?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM, TIDA-00854, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670962/hdc1080evm-how-to-connect-dap

器件型号:HDC1080EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00854HDC1080

您好、专家、

我看到 HDC1080EVM 将 DAP 连接到 GND。 但数据表显示没有这样做。

另请参见 TIDA-01452和 TIDA-00854使 DAP 浮动。 EVM 为什么这么做? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    很棒的收获!  是的、正确、HDC1080器件的裸片连接焊盘(DAP)应保持悬空。 我会将其转发给合适的人员、以便在将来纠正。

    此致、

    Matt