This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] awr1243 & amp;STM32

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST, AWR1642BOOST, AWR1642, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668772/awr1243-stm32

主题中讨论的其他器件:AWR1243AWR1243BOOSTAWR1642BOOSTAWR1642MMWAVE-SDK毫米波 DFP

"是否可以使用 STM32处理 awr1243的输出?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    STM32的处理能力不足以处理 AWR1243的 IF 信号

    谢谢你

    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     awr1243 boost 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    awr1243boost 是 awr1243的评估板。

    我不清楚你的问题是什么

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享有关您的应用的更多详细信息。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我需要一个雷达传感器来测量车辆的距离和速度、然后我研究了该领域的 TI 产品。
    我学习了 AWR1243Boost、并看到该板上有多个输出、分别是 UART、USB、SPI 和用于 tda3x 的20引脚。
    我想将 stm32f103连接到 AWR1243Boost 并使用它来获取距离和速度,但我无法发现如何从 AWR1243BOOST 读取数据?(通过 SPI 或 UART)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您改用 AWR1642BOOST。 这是一款具有集成信号处理引擎的雷达传感器。


    www.ti.com/.../AWR1642BOOST


    我们有一个使用 AWR1642升压检测距离和速度的示例应用:

    www.ti.com/.../TIDEP-0092


    此器件具有可连接至 STM32的 SPI 接口

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     你(们)好  
    尊敬的 Cesar  
    我看到您说过、但我没有对其中有关 SPI 详细信息的任何信息进行微调。
    我如何配置 SPI,它的模式是什么,以及…
    例如、当我从 SPI 读取数据时、我读取的是什么? 或者什么是 SPI 帧?   

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我询问了 AWR1642Boost 中的 SPI,如果不清楚,请告诉我如何描述它,我想知道 SPI 满意和帧中的信息。

    谢谢

    Rafal

    请以最佳方式考虑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafal、

    首先、您需要决定什么是用例(距离、速度等)、并根据选择 AWR1243或 AWR1642。

    如果您需要将 AWR1642与 STM32 (主机)相连、则 AWR1642提供了可用于与主机通信的混合接口(UART、SPI、CAN/CAN-FD)。

    • UART- MMWAVE-SDK 提供 mmw 演示、该演示通过 UART 接收命令并通过另一个 UART 将目标数据(来自 AWR1642)发送到主机。
    • SPI -器件可在3/4引脚中用作 SPI 从器件/主器件。 MMWAVE-SDK 提供 SPI 单元测试用例以及 SPI 驱动程序( \packages\ti\drivers\spi\test)、您可以将其用作端口以使用 SPI 与主机通信的任何应用程序的参考。
    • CAN - AWR1642可以使用 CAN/CAN-FD 与主机通信。有关更多信息、请通过 CAN 或 CAN-FD 搜索此论坛(e2e:mmWave_sensors)。您将找到许多支持答案。

    如果您需要将 AWR1243器件用于您的用例并且需要连接 STM32、请使用 mmWave-DFP 封装、该封装具有以 mmwavelink_example 应用( \ti\examples\mmwavelink_example)。 此应用程序提供了 STM32上端口 SPI 通信路径的参考、主机可通过该路径以不同的配置配置 AWR1243。

    但是、要处理原始 ADC 数据、主机必须具有 HSI 功能(CSI-2或 LVDS)、AWR1243通过该功能发送 ADCBuffer 原始数据、主机需要对其进行捕获和处理以获取对象结果。

    此致、

    Jitendra