请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC6821-Q1 主题中讨论的其他器件: AMC6821
大家好、
我的客户考虑将 AMC6821-Q1用于汽车应用。
1)
如果他想要 EVM、我们是否应该建议使用 AMC6821EVM (非汽车版本)?
我相信 AMC6821和 AMC6821-Q1之间没有性能差异。
我的理解是否正确?
2)
数据表显示 AMC6821-Q1具有"自动温度风扇模式"。
在此模式下、是否可以在没有 CPU (MCU)的情况下运行 AMC6821-Q1?
此致、
雅丽塔/日本地区