This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821-Q1:自动温度风扇模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821-Q1, AMC6821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670426/amc6821-q1-auto-temperature-fan-mode

器件型号:AMC6821-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC6821

大家好、

我的客户考虑将 AMC6821-Q1用于汽车应用。

1)
如果他想要 EVM、我们是否应该建议使用 AMC6821EVM (非汽车版本)?
我相信 AMC6821和 AMC6821-Q1之间没有性能差异。
我的理解是否正确?

2)
数据表显示 AMC6821-Q1具有"自动温度风扇模式"。
在此模式下、是否可以在没有 CPU (MCU)的情况下运行 AMC6821-Q1?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

    1) 1)正确。  您可以使用 EVM。

    2) 2)对于自动模式、您仍需要一个控制器向 AMC 发送 START 命令。

    -Kelivn