问题1:如果有其他 IC 或任何解决方案来解决高湿度环境问题、我们的应用会更特殊、可能会长时间暴露在高湿度环境中、HDC1080 15%的偏差过高
问题2:如果 IC 精度可能因高湿度而偏离、则 IC 在恢复正常湿度后可实现正常精度的时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hank、
如上表所示、在极端条件下工作时、会有一些偏移量、即85C/85%。 此外、数据表第(11)页指定"建议的湿度工作范围为10%至70%RH。 超出此范围的长时间运行可能会导致测量偏移。 在该建议的工作范围内操作传感器后、测量偏移将减小。'
HDC 器件也有特殊的处理标准。 我建议您在处理和布局实践方面查看以下文献。
优化布局和布线: http://www.ti.com/lit/an/snaa297a/snaa297a.pdf
存储和处理: http://www.ti.com/lit/an/snia025/snia025.pdf
此致、
Matt