This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:高湿度环境中的 HDC1080。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670014/hdc1080-hdc1080-in-high-humidity-environment

器件型号:HDC1080

问题1:如果有其他 IC 或任何解决方案来解决高湿度环境问题、我们的应用会更特殊、可能会长时间暴露在高湿度环境中、HDC1080 15%的偏差过高

问题2:如果 IC 精度可能因高湿度而偏离、则 IC 在恢复正常湿度后可实现正常精度的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    下表显示了在 HDC1080上施加两种条件(85C/85%)时通常会出现的偏移。  因此、只有当器件暴露在高温和高湿度环境下时、才会出现上述情况。  您能否更深入地了解您的应用?  如果您愿意通过邮件向我提供具体信息、我可以将此消息脱机。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt
    我的产品是应用于动力传动设备的温度和湿度传感器。 整个产品可能安装在沟槽中、因此我想知道 HDC1080是否可以适应高温和湿度环境。

    电子邮件:hank.zhang@wpi-group.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    如上表所示、在极端条件下工作时、会有一些偏移量、即85C/85%。  此外、数据表第(11)页指定"建议的湿度工作范围为10%至70%RH。  超出此范围的长时间运行可能会导致测量偏移。  在该建议的工作范围内操作传感器后、测量偏移将减小。'

    HDC 器件也有特殊的处理标准。  我建议您在处理和布局实践方面查看以下文献。

    优化布局和布线: http://www.ti.com/lit/an/snaa297a/snaa297a.pdf

    存储和处理: http://www.ti.com/lit/an/snia025/snia025.pdf

    此致、

    Matt