This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:基于铁氧体的传感器、品质因数低

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669705/ldc1101-ferrit-based-sensor-with-low-quality-factor

器件型号:LDC1101

您好!

我们希望在运行基于铁氧体的传感器的项目中使用 LDC1101。 问题是低质量因素、它受劣质磁芯材料(q 因子值为7至8)的限制。 遗憾的是、这种磁芯材料无法更换、甚至绕组的变化也无法改善质量系数。 此外、频率固定为3.7MHz、不应进一步降低。

根据数据表、质量系数不应小于10。


现在到我的问题中:
- LDC1101是否可以在品质因数小于10的情况下运行?
-品质因数过低会造成什么影响?


此致、

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    质量因素决定存在多少噪声。 Q 值较低意味着该器件对噪声干扰的抗扰度较低。 我们建议让 Q>10获得干净的测量值。 Q 的公式如下:

    Q 的真正限值是传感器频率(由 L 和 C 决定)和 Rp (由 idrive 指定)。 在 LDC1101数据表的第8.1节中、您可以看到我们建议 Rp 介于1.25k Ω 和90k Ω 之间。

    最棒的

    Jiashow