请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1101 您好!
我们希望在运行基于铁氧体的传感器的项目中使用 LDC1101。 问题是低质量因素、它受劣质磁芯材料(q 因子值为7至8)的限制。 遗憾的是、这种磁芯材料无法更换、甚至绕组的变化也无法改善质量系数。 此外、频率固定为3.7MHz、不应进一步降低。
根据数据表、质量系数不应小于10。
现在到我的问题中:
- LDC1101是否可以在品质因数小于10的情况下运行?
-品质因数过低会造成什么影响?
此致、
Lars