请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669183/iwr1443-range-accuracy
器件型号:IWR1443我与您联系的原因是、我们正在为我们的应用寻找一种距离测量技术。 需要测量的距离在5-50 mm 之间。 最大精度应为+-1mm。 我看到 TI 正在提供 IWR1443芯片、该芯片使用无线电波来测量物体的距离。 芯片处于预发布状态、但上市时间是什么时候。 IWR1443是否非常适合?
此外、您是否建议使用任何天线解决方案来实现这一精度水平或参考设计?