This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:距离精度

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669183/iwr1443-range-accuracy

器件型号:IWR1443

我与您联系的原因是、我们正在为我们的应用寻找一种距离测量技术。 需要测量的距离在5-50 mm 之间。 最大精度应为+-1mm。 我看到 TI 正在提供 IWR1443芯片、该芯片使用无线电波来测量物体的距离。 芯片处于预发布状态、但上市时间是什么时候。  IWR1443是否非常适合?

此外、您是否建议使用任何天线解决方案来实现这一精度水平或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于 IWR1443、5mm 是不可能的。 恐怕这种近距离应用不适合 iwr1443。

    此致、
    Michelle