Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我们在 mmw 检测中使用 IWR1642、我们的 cherp 周期为60us、帧中有64个线性调频脉冲、
我们将一个发射天线和四个接收天线用于角度检测、因此相位信息非常重要。
每64个线性调频脉冲的信号应具有相同的初始相位、但我们测试了几次、相位不同。
在3.6ms (60us * 64)内、相位改变了2度、并随着温度升高而持续变化。
如 IWR1642的数据表中所述、这是一款采用 BSS 封装的温度传感器、并且在频率和温度范围内有自动校准系统。
我的问题是:
温度校准是如何工作的?
是否有任何 API 可供我们获取温度传感器的信息?
不同线性调频脉冲中的相位精度是多少?