This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:如何获取 BSS 中的温度传感器信息

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668761/ccs-iwr1642-how-to-get-the-information-of-temperature-sensor-in-bss

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

你好


我们在 mmw 检测中使用 IWR1642、我们的 cherp 周期为60us、帧中有64个线性调频脉冲、


我们将一个发射天线和四个接收天线用于角度检测、因此相位信息非常重要。

每64个线性调频脉冲的信号应具有相同的初始相位、但我们测试了几次、相位不同。

在3.6ms (60us * 64)内、相位改变了2度、并随着温度升高而持续变化。

如 IWR1642的数据表中所述、这是一款采用 BSS 封装的温度传感器、并且在频率和温度范围内有自动校准系统。

我的问题是:
温度校准是如何工作的?
是否有任何 API 可供我们获取温度传感器的信息?
不同线性调频脉冲中的相位精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看过有关温度报告的主题?


    谢谢、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看到的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有发布链接、有两个主题讨论了这一点:

    e2e.ti.com/.../2322483
    e2e.ti.com/.../2415629

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我 API rlRfGetTemperatureReport。

     

    我想知道温度校准是如何工作的? 例如校准周期、精度。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢!
    我使用 API rlRfGetTemperatureReport(),但函数永远不会返回。

    我以 e2e.ti.com/.../2322483的形式进行修改、但该函数仍然不会返回

    我使用的是 IWR1642、在2e.ti.com/.../2322483中有 AWR1642、它们是否有任何不同?

    程序在 rlDriverMsgReadCmdCtx()中的第997行(while (rL_true =tempVar)中循环运行,文件 rl_driver.c