主题中讨论的其他器件: DRV5055、 DRV425、 DRV421
您好!
我使用 DRV5053传感器测量 载流导体中后面的交流电流。我参考了 TI 提供的交流非接触式电流感应应用手册。 它提供 了有关如何使用 ADC 感应传感器输出的信息(参考手册的屏幕截图随附) 这是一个电压输出、但它没有提到如何从该电压输出中找到电流。如果有人能帮助我了解电压输出和流过的电流之间的关系、那将非常棒。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 DRV5053传感器测量 载流导体中后面的交流电流。我参考了 TI 提供的交流非接触式电流感应应用手册。 它提供 了有关如何使用 ADC 感应传感器输出的信息(参考手册的屏幕截图随附) 这是一个电压输出、但它没有提到如何从该电压输出中找到电流。如果有人能帮助我了解电压输出和流过的电流之间的关系、那将非常棒。
谢谢
您好、Stuti、
再次感谢您使用该论坛来帮助解决您的问题。 您可能还需要考虑 DRV421。 这对磁芯和气隙还有一些限制。 如果您有兴趣、请访问我们的 DRV421产品页面、了解更多相关信息。
对于通过集中器看到的磁通、您可以正确地看到不同的结果、具体取决于磁导率和气隙大小。 最大的因素将是气隙。 您可以使用 FEMM 之类的工具来免费进行实验。
正如 Peter 提到的、您要测量的电流电平。 这将有助于选择。 您还需要考虑什么精度。 DRV421最有可能是最准确的、但成本和电流范围可能不是您所期望的。