This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:霍尔电压输出与电流之间的关系

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5055, DRV425, DRV421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668128/drv5053-relation-between-hall-voltage-out-put-and-current

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5055DRV425DRV421

您好!

我使用 DRV5053传感器测量 载流导体中后面的交流电流。我参考了 TI 提供的交流非接触式电流感应应用手册。 它提供 了有关如何使用 ADC 感应传感器输出的信息(参考手册的屏幕截图随附) 这是一个电压输出、但它没有提到如何从该电压输出中找到电流。如果有人能帮助我了解电压输出和流过的电流之间的关系、那将非常棒。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuti、

    感谢您关注 TI 设计。 DRV5053或 DRV5055的输出电压与磁场呈线性关系。 您可以根据数据表中指定的灵敏度(mV/mT)计算磁场。 获得 mT 后、您可以使用同一文档中所示的安培定律计算电流。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

           感谢您的快速响应。

    我对这个公式的使用还有另一个疑问,因为我将使用磁通集中器集中载流导体产生的磁通,我应该考虑材料的相对磁导率和气隙对吧?

    其次、我观察到所有传感器在0电流条件下的霍尔传感器值不是精确的1V、它在.94V 至1V 之间略有变化 。因此不同传感器的测量结果不同、通常应如何处理这种情况?

    谢谢

    此致

    Stuti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stuti、

    没错。 您需要考虑磁通集中器的磁导率。 您可能需要考虑使用 DRV425、这比 DRV5053更准确。 您可以在以下产品页面了解操作理论并使用计算器:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    DRV5053的零电流(零磁场)输出电压在-40°C 至+125°C 的温度范围内可变化0.9至1.15V。 处理此问题的唯一方法是围绕此进行设计。 DRV5055将具有更好的性能、因此如果这是一个问题、我将移至 DRV5055。

    如果您有任何疑问、请发布您当前工作的电流级别以及任何其他原理图信息、以便我们在您下次发布到论坛时为您提供更好的帮助。 感谢您选择 TI。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuti、

    再次感谢您使用该论坛来帮助解决您的问题。  您可能还需要考虑 DRV421。  这对磁芯和气隙还有一些限制。  如果您有兴趣、请访问我们的 DRV421产品页面、了解更多相关信息。  

    对于通过集中器看到的磁通、您可以正确地看到不同的结果、具体取决于磁导率和气隙大小。  最大的因素将是气隙。  您可以使用 FEMM 之类的工具来免费进行实验。

    正如 Peter 提到的、您要测量的电流电平。  这将有助于选择。  您还需要考虑什么精度。  DRV421最有可能是最准确的、但成本和电流范围可能不是您所期望的。