大家好、团队:
1.我的客户使用 AMC6821驱动4线风扇、每5秒监控一次 RPM。
他们发现风扇停止了一段时间;如果他们发现风扇在30秒后停止、他们将写入100% PWM 并恢复风扇。
对于芯片上电初始化、只需设置 FDC1:FDC0 = 00、将 DEC 写入0x22、保持其他寄存器不变。
当读取 RPM 时、它们会设置 TACH_EN:Tach_mode = 11;
由于此类问题发生在终端客户中、因此他们无法转储寄存器。 但它们确认温度读回正确。
您对此类问题是否有任何经验或调试解决方案?
2.一个月前、客户告知有些系统风扇停止、发现 PWN_EN = 0、但反馈主机在芯片上没有做任何操作。 是否有任何原因使芯片将 PWN_EN 从1自行更改为0?