器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我最近购买了 TDC1000-TDC7200EVM 板、对此有一些疑问。
我需要在空气中测量两个超声波换能 器(一个是发送器、另一个是接收器)之间的距离、并且需要使用400kHz 的谐振频率。
我知道 TDC1000-GASEVM 板已经存在、但问题是它有一个带通滤波器、其上限为300kHz。
由于我在空气中使用超声波、我需要为其提供大于5V 的电压、因此我尝试将 TDC1000-GASEVM 的 BSTEVM 连接到 TDC1000-TDC7200EVM。
我已经尝试生成一个400kHz 的脉冲序列、并且我已经在最长时间(65535 us)内启用了升压板和 TX1、但是脉冲始终为2、并且它们的数量不会改变。
问题是:我可以将 BSTEVM 与 TDC1000-TDC7200配合使用吗?
我知道 GASEVM 和 TDC1000-TDC7200之间的区别是 TX1/RX2和 TX2/RX1通道上的两个电阻器、在数据表中明确指出、在 GASEVM 上、为了使用 BSTEVM 板、已消除了电阻器。
我可以将 BSTEVM 直接连接到 TDC100-TDC7200、还是需要移除电阻器?
或者、为了使用更高的频率、我是否可以更改 GASEVM 的上限?
谢谢你。
此致、
路易吉