This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:对 BSTEVM 有疑问

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669323/tdc1000-tdc7200evm-doubt-about-bstevm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!
我最近购买了 TDC1000-TDC7200EVM 板、对此有一些疑问。
我需要在空气中测量两个超声波换能 器(一个是发送器、另一个是接收器)之间的距离、并且需要使用400kHz 的谐振频率。
我知道 TDC1000-GASEVM 板已经存在、但问题是它有一个带通滤波器、其上限为300kHz。
由于我在空气中使用超声波、我需要为其提供大于5V 的电压、因此我尝试将 TDC1000-GASEVM 的 BSTEVM 连接到 TDC1000-TDC7200EVM。
我已经尝试生成一个400kHz 的脉冲序列、并且我已经在最长时间(65535 us)内启用了升压板和 TX1、但是脉冲始终为2、并且它们的数量不会改变。
问题是:我可以将 BSTEVM 与 TDC1000-TDC7200配合使用吗?
我知道 GASEVM 和 TDC1000-TDC7200之间的区别是 TX1/RX2和 TX2/RX1通道上的两个电阻器、在数据表中明确指出、在 GASEVM 上、为了使用 BSTEVM 板、已消除了电阻器。
我可以将 BSTEVM 直接连接到 TDC100-TDC7200、还是需要移除电阻器?
或者、为了使用更高的频率、我是否可以更改 GASEVM 的上限?
谢谢你。

此致、
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    是的、您必须移除 R41和 R42电阻器才能将 BSTEVM 与 TDC1000-TDC7200EVM 配合使用。

    TDC1000-TDC7200EVM 上的带通滤波器组件专为1-2MHz 传感器而设计、与400kHz 传感器不能很好地配合使用。 您必须更改 TDC1000-GASEVM 或 TDC1000-TDC7200EVM 上的组件、以便为您的传感器获取合适的带通滤波器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    感谢您的回答。
    您能否告诉我、为了更改 GASEVM 的上限(1MHz)、我必须修改哪些组件?
    谢谢!

    此致、
    路易吉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是带通滤波器的连接位置:

    强烈建议您阅读 TDC1000数据表的接收器滤波器部分:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!