器件型号:OPT8241-CDK-EVM
你(们)好 我很喜欢。
OPT8241连接在 OPT8241-CDK-EVM 上。 因此、我无法测试使用该 CDK 生成的 ToF 模块。
我的第一个目标是使用简单的结构制作 ToF 摄像头、并使用 Voxel 查看器对其进行测试。
我将使用 OPT8241+OPT9221+EEPROM+DDR2+温度传感器+ Cypress USB 芯片和其他必要部件制作 ToF 摄像头。
我没有使用 Cypress 芯片、在 USB 接口方面不好。
如果我使用的是 OPT8241 CDK 上使用的相同 Cypress 芯片、我需要也用于 OPT8241 CDK 的 Cypress 芯片固件。
我可以从 TI 或任何地方获取它吗?
2.我 使用的是 Voxel Viewer v.0.9.10,并有指南手册(SBOU157)。 我认为本指南文档不是最新的。 某些部件与 Voxel Viewer v.10不匹配。
如何获取最新文档?