This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:OPT8241-CDK-EVM

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668526/opt8241-cdk-evm-opt8241-cdk-evm

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

你(们)好 我很喜欢。

OPT8241连接在 OPT8241-CDK-EVM 上。 因此、我无法测试使用该 CDK 生成的 ToF 模块。

我的第一个目标是使用简单的结构制作 ToF 摄像头、并使用 Voxel 查看器对其进行测试。

我将使用 OPT8241+OPT9221+EEPROM+DDR2+温度传感器+ Cypress USB 芯片和其他必要部件制作 ToF 摄像头。

我没有使用 Cypress 芯片、在 USB 接口方面不好。

如果我使用的是 OPT8241 CDK 上使用的相同 Cypress 芯片、我需要也用于 OPT8241 CDK 的 Cypress 芯片固件。

我可以从 TI 或任何地方获取它吗?

2.我 使用的是 Voxel Viewer v.0.9.10,并有指南手册(SBOU157)。 我认为本指南文档不是最新的。 某些部件与 Voxel Viewer v.10不匹配。

如何获取最新文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1. FX2的参考代码可在以下位置找到:  https://github.com/3dtof/fx2-reference-firmware

    2. 没有更新的指南。  但不应存在太大的差异。  具体而言、没有描述什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际的 FX2固件二进制文件可从此处下载。 www.ti.com/.../sboc456。
    我们的 CDK 原理图可从以下位置下载: www.ti.com/.../sbac138。
    另请观看培训视频 :training.ti.com/3d-time-flight-sensors
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.对于 Q1 (f/w)。 感谢您的通知、我将查看更多信息。

    2.对于 Q2 (手动版本):实际上我刚刚开始阅读手动和使用体素查看器。 我发现了不同的 munu 选项。

    在 Vfer (v0.9.10)上、"摄像头配置文件"和"设置菜单"是分开的。 在手动模式下、它们被合并。

    这并不重要。 如果基本功能相同、则可以。 我只是想检查一下、并确保是否有其他不同的事情需要提前进行检查。

    实际上、我希望将体素查看器与我要制作的摄像机板配合使用。 因此、我只想逐个检查。

    感谢你的帮助。