请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 大家好
读取温度正常、但读取湿度异常、如下所示:
初始湿度为45%、然后我吹气传感器、湿度上升、达到49%时、如果继续升高、湿度变为208、则可以继续升高。
请帮助分析、非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、
使用 HDC 器件进行设计时、有特殊的处理程序。 任何引入聚合物传感器的颗粒污染物都会影响读数并可能损坏器件。 由于 HDC1080在封装顶部有一个暴露的传感器、因此用户必须确保不会通过窗口引入污染物。 呼吸到传感器上可能会影响负责测量和记录读数的聚合物。 我提供了有关这些器件的处理和存储以及污染物影响的文档。
存储和处理: http://www.ti.com/lit/an/snia025/snia025.pdf
此致、
Matt