This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度读数异常

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668130/hdc1080-the-humidity-read-is-abnormal

器件型号:HDC1080

大家好

读取温度正常、但读取湿度异常、如下所示:

 初始湿度为45%、然后我吹气传感器、湿度上升、达到49%时、如果继续升高、湿度变为208、则可以继续升高。

请帮助分析、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    使用 HDC 器件进行设计时、有特殊的处理程序。  任何引入聚合物传感器的颗粒污染物都会影响读数并可能损坏器件。 由于 HDC1080在封装顶部有一个暴露的传感器、因此用户必须确保不会通过窗口引入污染物。  呼吸到传感器上可能会影响负责测量和记录读数的聚合物。  我提供了有关这些器件的处理和存储以及污染物影响的文档。

    存储和处理: http://www.ti.com/lit/an/snia025/snia025.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt

    我不会在传感器上呼吸、采用良好的通风、但同样异常、湿度会变成208。
    所以我不明白为什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    它听起来像是来自记录数据的控制器的通信或后处理问题。  请参阅 HDC1080器件 DS 的第14页。  使用相对湿度方程以及湿度寄存器、您可以计算最大湿度为100%。  请确保正确执行寄存器以及数据表中提供的计算。

    此致、

    Matt