请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668315/tmp112-drift
器件型号:TMP112TMP112A 的漂移在3000小时(+-0.0625C)内被称为<1 LSB、而在 本站点上的上一篇文章(标题相同)中、被引用的上升时间上的最大漂移为0.3°C。 是否有参考文档/质量报告可供参考此图。 在我的应用中、我需要在传感器的整个生命周期内使用+-0.5degC、因此需要将传感器校准为+-0.2degc、长期漂移为0.3degC、并且需要这些数字是可跟踪的。
此致、
Tom