This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:漂移

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668315/tmp112-drift

器件型号:TMP112

TMP112A 的漂移在3000小时(+-0.0625C)内被称为<1 LSB、而在 本站点上的上一篇文章(标题相同)中、被引用的上升时间上的最大漂移为0.3°C。 是否有参考文档/质量报告可供参考此图。 在我的应用中、我需要在传感器的整个生命周期内使用+-0.5degC、因此需要将传感器校准为+-0.2degc、长期漂移为0.3degC、并且需要这些数字是可跟踪的。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我不确定为什么 E2E 上引用了0.3C。

    数据表是已发布的文档、用于保证特定器件的参数。 没有其他文档。 但是、我可以详细说明这3000小时的注释意味着什么。

    当我们开发新器件时、它必须在发布之前通过一系列资质认证测试。 其中一项测试加速了器件的老化、以便模拟终端设备中器件的使用寿命。 这种加速老化由阿累尼乌斯方程定义。 en.wikipedia.org/.../Arrhenius_equation

    对于 TMP112、它在150°C 时运行了3000小时、我们没有观察到可测量的输出变化。 这就是数据表显示"长期稳定性、3000小时、< 1 LSB "的原因。 根据该公式、如果您的终端设备连续工作在85°C、我们的测试可模拟超过10年的使用寿命、而不会降低精度。 随着应用温度的降低、该寿命会呈指数级增长。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在150C 下执行此测试、则表明其具有非常好的寿命特性! 我只需要写下这种情况、但遗憾的是、数据表中指出了这一点

    6.5电气特性
    在 TA =+25°C 且 VS =+1.4V 至+3.6V 时测得、除非另外注明。

    这意味着测试是在25°C 时执行的、数据表中应注明150C。 我如何才能得到最终确认、此测试是在150C 而非25C 下进行的、这可以从数据表中读取。
    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我已经注意到应该编辑此数据表、但我不能保证更改的时间范围。 如果您需要有关此主题的其他支持、则需要联系您的 TI 销售代表

    谢谢、