This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于 SRR 应用的 CCS 导入问题

Guru**** 2610945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TIDEP-0092, MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668518/awr1642-about-ccs-import-issue-for-srr-application

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: TIDEP-0092MMWAVE-SDK

你(们)好,先生

我们使用 AWR1642进行开发、并从以下链接下载用于开发的 SRR 源代码。

   www.ti.com/.../TIDEP-0092

我们可以使用  gmake 生成 SRR 应用程序的映像文件。  

有一个问题。  我们可以使用 CCS 导入 SRR 项目吗?  SRR 文件夹中似乎没有 CCS 项目设置。

请提前告知并感谢您。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin Bai、您好!

    我们目前还没有适用于 TIDEP-0092的 CCS 项目。

    您只需将 SRR 应用程序代码包含在 MMWAVE-SDK 演示文件夹中,并像在 MMWAVE-SDK 中任何其他组件一样构建它。

    谢谢、
    Raghu