请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 Thread 中讨论的其他器件: TIDEP-0092、 MMWAVE-SDK
你(们)好,先生
我们使用 AWR1642进行开发、并从以下链接下载用于开发的 SRR 源代码。
我们可以使用 gmake 生成 SRR 应用程序的映像文件。
有一个问题。 我们可以使用 CCS 导入 SRR 项目吗? SRR 文件夹中似乎没有 CCS 项目设置。
请提前告知并感谢您。
BR
Yimin