This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:可以#39;t 与 IWR1443通信

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/689534/iwr1443boost-can-t-communicate-with-iwr1443

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642

我刚刚使用预构建的二进制水地分段(v2.3.0)对 IWR1443BOOST 板进行了编程、但无法从中获取数据。

如果使用演示可视化工具、我会遇到不正常的行为(我让它工作一次、在 PC 发送配置但在最后一个命令"错误:CLI 命令无效使用"时失败、其他命令根本不发送任何内容)

如果使用控制台(Teraterm)连接到电路板、则会确认 sensorStart 之外的所有命令:没有答案、如下所示。 此处输入的命令是演示配置文件中的命令。

如果使用 Matlab GUI 执行类似的操作、似乎会挂起到 sensorStart:

我已检查的内容:

-端口正确(它工作一次,我可以与控制台通信-但不能启动它-),波特率也是如此(115k,921k)

-对于演示可视化工具、我选择了合适的电路板和 SDK (1.0)以及天线配置(4Rx、3Tx、15 Deg +仰角)

-对于 Matlab GUI,我安装了 MCR

是否有线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    通常、当毫米波器件未对"sensorStart"命令返回"完成"响应时、这意味着配置对器件/固件无效、或者器件尝试启动检测和数据处理时崩溃。 只要您在水与地面实验中使用固件和 GUI、配置就应该有效。

    在发出 sensorStart 命令时、有几个问题会导致器件崩溃:

    1. EVM 电源必须能够在5V 时提供至少2.5安培的电流。 即使您的电流电源规格提到至少2.5安培、您也可能需要尝试另一个电源规格来查看电流电源是否有问题或未提供所需的电流。

    2.请确保使用 EVM 随附的 USB 电缆将 PC 直接连接到 EVM。 使用很长的电缆或添加 USB 扩展电缆可能会导致故障。

    另一个注意事项是、毫米波演示可视化工具 GUI 不适用于水与地面实验室固件、可能无法正常工作。 毫米波演示可视化工具旨在与毫米波 SDK 开箱即用(MMW)演示配合使用。 您可能需要尝试从所需的毫米波 SDK 版本刷写开箱即用(mmw)固件(下载并安装后)、并使用毫米波演示可视化工具进行尝试以验证 EVM 是否正常工作。 有关刷写和运行演示的说明、请参阅毫米波 SDK 用户指南。 请确保在 Visualizer 中选择正确的 SDK 版本。

    如果问题得到解决、请将该主题标记为已回答;如果需要更多支持、请将其标记为回复。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用该示例中未经修改的二进制文件和配置文件(只需双击日期)

    我现在尝试使用电源将电流限制设置为最大值(3A)、它也是如此。  

    我使用的是原始的短 USB 电缆。 我还有一个 IWR1642、该器件可与同一台 PC 以及更长(5米)的 USB 电缆配合使用、运行良好。

    当然、演示可视化工具需要某种数据格式、我只是想显示 sensorStart 之后没有确认。

    我观察到的另一件事是、当我为电路板供电时、如果我按下复位按钮、DS1亮起并熄灭。

    我以为 LED 意味着射频打开、但这是硬件错误、不是吗? 这是否意味着存在硬件问题?

    图片如下。 上电后、三个 LED 亮起(DS1、DS2和 DS4)

    复位后、仅 DS2和 DS4处于开启状态:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刷写了 MMW_MSS_14xx 应用程序(从原始源文件本地编译)、演示可视化工具甚至无法发送第一条命令...

    如果我连接控制台、则无法键入。 对电路板进行下电上电操作会在控制台中产生以下响应(完成三次)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有时、即使器件成功运行刷写的固件、标记为"NERR_OUT"的 LED 也会在器件上电后亮起。 如上所述、您可以按 NRST 按钮来重置/重新启动器件并重新启动固件、如果确实没有错误、通常会清除 NERR_OUT LED。

    您能否尝试刷写毫米波 SDK 附带的预编译二进制文件(MSS 二进制文件和 RadarSS 二进制文件)? (第"3节对此进行了说明。 2. 1. 演示模式"。)

    此外、您使用的是哪个毫米波 SDK 版本? 您能否尝试使用毫米波 SDK 版本1.2 (支持14xx EVM 的最新 SDK)中的 mmw 二进制文件?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、就是这样! 我必须闪存个二进制文件。 我认为这仅适用于16xx、因为它具有 DSS、据我所知、14xx 具有不需要软件的硬件加速器。

    不管怎样、很高兴电路板可以正常工作、我可以继续工作。

    顺便说一下、我有1.0和1.2 SDK。