This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OPT8241问题:我的 OPT8241-CDK-EVM 停止工作

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/728596/opt8241-opt8241-problem-my-opt8241-cdk-evm-stop-working

器件型号:OPT8241

今天、我习惯使用 github.com/.../DemoApplications.git 中存在的示例代码 (Tintin/hand_tracking)传感器、但我只从该传感器中接收到黑色图像。 我以前曾多次测试过此代码、但现在无法正常运行。 套件启动时没有问题、所有 LED 都按照它们所能接受的方式启动、传感器通过 USB 进行配置时不会出现问题。 我遇到的唯一问题是:传感器仅发送黑色图像。

我想传感器坏了、但我不知道该怎么做。 此产品对类似这样的电气问题有一定的保证?

此致

Cristóbal Rojas

Manglar 实验室水疗中心首席技术官

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristobal、

    您能否先尝试使用 Voxel 查看器软件运行 OPT8241 CDK EVM? 此外、请分享体素查看器屏幕的屏幕截图或共享显示视频流的 vxl。

    此致、
    子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    感谢您的回答。

    我在体素 SDK 中运行了 SimpleVoxelViewer 应用程序。 我将上传正在运行的图像(窗口显示黑色图像)。 我加载了另一幅图像以显示传感器工作正常(我将手移至传感器附近、传感器的图像仍然为黑色)

    此致。

    Cristóbal Rojas

    Manglar 实验室水疗中心首席技术官

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cristobal、

    您能否使用 Voxel Viewer 软件运行摄像机、该软件可在此处下载? www.ti.com/.../sbac143
    我们想知道 Voxel Viewer 软件上的错误日志。 从这些脚本中很难得出脚本是错误还是摄像机的结论。

    此致、
    子哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    我运行 Voxel Viewer、无法从传感器获取"正确"的信息。

    我附加了三个日志(一个具有信息级别、两个具有调试级别)和两个来自 Voxel Viewer 的捕获。

    此致。

    Cristóbal Rojas

    Manglar 实验室水疗中心首席技术官

    e2e.ti.com/.../log_5F00_information1.txt

    e2e.ti.com/.../log_5F00_debug1.txt

    e2e.ti.com/.../log_5F00_debug2.txt