主题中讨论的其他器件: LDC0851、 DRV5055、 DRV425、 TIDA-00828、 TIDA-00851-LDC0851
你(们)好。
我们目前正在使用来自陈阳的齿轮齿霍尔传感器。 这种方法对方向不敏感、适用于较大尺寸(大于1英寸)的涡轮仪表。 但对于较小的涡轮仪表、它在较高速度时会丢失一些叶片、并且在转子叶片角度增大时也会丢失。 在整个范围内产生的最大频率为最大5kHz。
尽管我已经尝试过几种霍尔传感器 IC、但其中许多 IC 都是方向敏感型 IC、而其他 IC 则需要更高的反向偏置磁通量、这会在涡轮流量计的铁磁转子中引入阻力。 我还尝试了在传感器 IC 中使用差动电桥的 AKL 系列 NVE Corp.、但发现它在某种程度(~15度)对方向很敏感、无法提供输出。
现在、我计划使用 DRV5023进行一些实验。
我的主要问题是、
由于转子叶片采用铁磁性材料、我们无法将磁体插入转子叶片中、因此我们必须使用永磁体对霍尔 IC 进行反向偏置、以便在转子旋转时感应磁通量的变化。 DRV5023是否适用于此应用?
2.您能为我的应用推荐其他更好的替代霍尔 IC 吗?
此致、
Harish KS