This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5023:适用于涡轮流量计的方向不敏感霍尔传感器

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5023, LDC0851, DRV5055, DRV425, TIDA-00828, TIDA-00851-LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697851/drv5023-orientation-insensitive-hall-sensor-for-turbine-flow-meters

器件型号:DRV5023
主题中讨论的其他器件: LDC0851DRV5055DRV425TIDA-00828TIDA-00851-LDC0851

你(们)好。

我们目前正在使用来自陈阳的齿轮齿霍尔传感器。 这种方法对方向不敏感、适用于较大尺寸(大于1英寸)的涡轮仪表。 但对于较小的涡轮仪表、它在较高速度时会丢失一些叶片、并且在转子叶片角度增大时也会丢失。 在整个范围内产生的最大频率为最大5kHz。

尽管我已经尝试过几种霍尔传感器 IC、但其中许多 IC 都是方向敏感型 IC、而其他 IC 则需要更高的反向偏置磁通量、这会在涡轮流量计的铁磁转子中引入阻力。 我还尝试了在传感器 IC 中使用差动电桥的 AKL 系列 NVE Corp.、但发现它在某种程度(~15度)对方向很敏感、无法提供输出。

现在、我计划使用 DRV5023进行一些实验。  

我的主要问题是、

由于转子叶片采用铁磁性材料、我们无法将磁体插入转子叶片中、因此我们必须使用永磁体对霍尔 IC 进行反向偏置、以便在转子旋转时感应磁通量的变化。 DRV5023是否适用于此应用?

2.您能为我的应用推荐其他更好的替代霍尔 IC 吗?

此致、

Harish KS

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    感谢您关注德州仪器霍尔传感器。 我们将在美国的下一个工作日(星期一)解决您的问题 山地标准时区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    LDC0851 (电感数字转换器)特别适合此类齿轮齿计数应用。 如果您有兴趣了解有关该器件的更多信息并对其进行评估、我可以将您的查询路由至 LDC 应用团队。

    话虽如此、根据您的要求、磁传感器可能也是合适的。 以下是我对您具体问题的初步想法:

    1) 1) DRV5023当然具有响应5kHz 输入信号的带宽、但与 CYGT 器件不同、DRV5023具有垂直于封装标记面的单轴灵敏度。 因此、通过以 CYGT 数据表中所示的方向将磁体封装到封装中来"背偏置" IC 可能不起作用、因为在霍尔元件位置、磁场的垂直分量(不在页面上)会非常微弱。 以下是一些建议的方向、您可以尝试在使用 DRV5023时在传感器位置生成足够强的磁场分量。

    可以通过几种与传感器和磁体相关的方式放置齿轮。 但是、重要的是、滚轮的旋转会导致霍尔输入信号振幅变化一个大于 DRV5023迟滞的值。 如果需要更高的分辨率、您可以将 DRV5023替换为具有20kHz 带宽的引脚兼容线性霍尔效应传感器 DRV5055。

    2) 2)就磁传感器而言、我还建议查看 DRV425。 DRV425也是一款1-D 线性磁传感器、但其分辨率、精度和带宽比 DRV5055高得多。 由于磁体具有高灵敏度(窄输入范围)、因此必须将磁体放置得更远、以免 DRV425输入饱和(从而延长输出稳定时间)。 此外、与 DRV5055不同、DRV425的灵敏度轴与封装面平行。  

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harsha、

    感谢您的回复。

    我们对 LDC0851非常感兴趣、因为无需磁体即可感应轮子的旋转。 这对于感测低流速是有利的、因为传感器不会拖转轮。 它可以提高我们的距离能力。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    请参阅这篇非常类似的文章。   https://e2e.ti.com/support/sensor/hall-effect-sensors/f/966/t/697237。  您还可以在工具和软件页面的 LDC0851产品页面上查看我们的参考设计。()  如果您有更多问题、我将邀请电感式传感器专家提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

    当流量计的主体(材料- SS316)为闭合路径时、您是否能建议 LCD0851正常工作。 这意味着传感器线圈和转子叶片之间的介质是不锈钢(SS316)、而不仅仅是空气。 然而、钢厚度大约为1.5mm 至2.5mm、然后转子叶片尖端和钢之间的间距中的介质取决于流量计的安装位置。

    我对艺术品不是很好、但为了让您更好地理解、这里是图片。

    如图所示、要安装传感器的顶部所示的孔不是穿孔。 因此、部分不锈钢将位于传感器线圈和要检测的导电物体之间。

    谢谢、此致、

    Harish KS  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    我已将您的查询路由至我们的 LDC 应用团队、您很快就会收到回复。

    此致、
    Harsha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    上面显示的结构将不起作用。 LDC 传感器需要对旋转金属具有无障碍视野。 如果传感器和移动目标之间有其他金属、LDC 将无法感应到这一点。 如果传感器和目标之间有塑料或其他一些非导电材料、这是可以的。

    LDC0851可用于感测金属旋转。 查看以下2个参考设计:

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我只是想跟进、看看是否有其他问题或对此问题的澄清。
    谢谢!
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    尽管您说过它在我们的上述应用中不起作用。 我们还有另一个应用、其中传感器直接安装在涡轮转子上。 我想针对该应用进行尝试、我还将尝试上述应用、其中目标和 LDC 之间存在非磁性金属部分。

    我已经订购了 LDC0851评估套件的一些样片、并将在几天内返回给您。

    谢谢、此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、
    感谢您的更新。 请注意、LDC0851等 LDC 器件不会感应直流磁场、而是会感应导电物体。 如果您要尝试上述应用、我建议在叶轮目标和 LDC 传感器之间使用塑料或其他一些非导电材料。 以下是有关该主题的相关博文 :e2e.ti.com/.../inductive-sensing-are-narrow-band-lc-sensors-immune-to-dc-magnetic-fields
    获得原型后、请随时发布结果。
    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的链接。  。 我真的很感谢。

    我一定会发布测试结果。

    谢谢、此致、

    Harish KS