您好!
正如我在以下主题中讨论的、
需要自定义 Visualizer 以从 XDS110调试探针获取数据。 您能否描述一下需要进行哪些定制? 非 TI 工程师的用户是否可以进行定制?
目标器件为 IWR1642、电路根据 IWR1642BOOST 进行修改。 该线程中阐明了 XDS110调试探针的引脚分配。
此致、
健弘
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
正如我在以下主题中讨论的、
需要自定义 Visualizer 以从 XDS110调试探针获取数据。 您能否描述一下需要进行哪些定制? 非 TI 工程师的用户是否可以进行定制?
目标器件为 IWR1642、电路根据 IWR1642BOOST 进行修改。 该线程中阐明了 XDS110调试探针的引脚分配。
此致、
健弘
您好 、Katsuhiro、
在 EVM 上、TM4C 是板载 XDS110仿真器。
如果您不想在电路板上放置 XDS110,则可以使用外部 USB<->UART 电缆连接电路板和 PC。
对于毫米波演示、数据和配置传输需要2个 UART。
应用/用户 UART:配置端口115200bps:UART_RX/TX 端口<-> USB-UART 电缆<-> PC
辅助数据端口:数据端口921600bps:MSS_logger->USB-UART 电缆-> PC
要处理此数据:请参阅 Visualizer 用户指南第4.4节、了解数据包含的内容。 doxygen 中提供了有关实际数据的信息- \packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html。
用户指南: www.ti.com/.../swru529a.pdf
此外、您还可以使用 ti online GUI 编写自 定义您自己的 GUI。 链接: 
此致、
Wesley
您好 、Katsuhiro、
对于 SDK 演示 执行、数据和配置传输需要2个 UART。
应用/用户 UART:配置端口115200bps:UART_RX/TX 端口<-> USB-UART 电缆<-> PC
辅助数据端口:数据端口921600bps:MSS_logger->USB-UART 电缆-> PC
对于 CCS 调试、应使用 JTAG (TDI、TDO、TCK 和 TMS)通过 CCS 加载程序。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。
此致、
Wesley