This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:自定义毫米波演示可视化工具、从 XDS110调试探针获取数据

Guru**** 2548830 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/700477/iwr1642-mmwave-demo-visualizer-customization-to-get-the-data-from-xds110-debug-probe

器件型号:IWR1642

您好!

正如我在以下主题中讨论的、

e2e.ti.com/.../2582024

需要自定义 Visualizer 以从 XDS110调试探针获取数据。 您能否描述一下需要进行哪些定制? 非 TI 工程师的用户是否可以进行定制?

目标器件为 IWR1642、电路根据 IWR1642BOOST 进行修改。 该线程中阐明了 XDS110调试探针的引脚分配。

此致、
健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Katsuhiro、

    在 EVM 上、TM4C 是板载 XDS110仿真器。

    如果您不想在电路板上放置 XDS110,则可以使用外部 USB<->UART 电缆连接电路板和 PC。

    对于毫米波演示、数据和配置传输需要2个 UART。

    应用/用户 UART:配置端口115200bps:UART_RX/TX 端口<-> USB-UART 电缆<-> PC

    辅助数据端口:数据端口921600bps:MSS_logger->USB-UART 电缆-> PC

    要处理此数据:请参阅 Visualizer 用户指南第4.4节、了解数据包含的内容。 doxygen 中提供了有关实际数据的信息- \packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html。

    用户指南: www.ti.com/.../swru529a.pdf

    此外、您还可以使用 ti online GUI 编写自 定义您自己的 GUI。 链接:  

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    XDS110调试探针将用于与 IWR1642进行通信。
    ⇒板上的 PC <->XDS110调试探针<->IWR1642

    XDS110调试探针三个连接器上的这些引脚/信号用于与客户电路板上的 IWR1642进行通信。
    2.3 CTI-20
    支持
    1 - TMS
    2 (15)- NTRST 或 nRESET
    3 - TDI
    7 - TDO
    8 - GND
    11 - TCK
    13 - GPIOUT0 -如果 SOP2通过 XDS110接口上拉
    17 - GPIOIN0 - PMICGOOD 或电源正常(可选)

    2.4辅助- 14引脚
    5 - GND
    12 - UARTTx (连接到 IWR1642的 N4 - RS232_RX (AR_RS232RX))
    14 - UARTRx (连接到 IWR1642的 N5 - RS232_TX (AR_RS232TX))

    2.5探头扩展接头
    9 - GND
    17 - UART7 Rx (连接到 MSS_Logger_TxUart

    要使用毫米波演示可视化工具、请执行以下操作:
    dev.ti.com/.../
    您能否确切地描述需要进行哪些修改?

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Katsuhiro、

    对于 SDK 演示 执行、数据和配置传输需要2个 UART。

    应用/用户 UART:配置端口115200bps:UART_RX/TX 端口<-> USB-UART 电缆<-> PC

    辅助数据端口:数据端口921600bps:MSS_logger->USB-UART 电缆-> PC

    对于 CCS 调试、应使用 JTAG (TDI、TDO、TCK 和 TMS)通过 CCS 加载程序。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    您提到的两个 UART 和 JTAG 是通过 XDS110调试探针连接的。 主题中已经讨论过的内容。

    我要问的是、毫米波演示可视化工具需要进行哪些修改。 如果需要、如何操作?

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katsuhiro、

    如果在线可视化工具可以满足您的要求、您可以直接使用它。 您无需对 Visualizer 进行任何更改。

    选择正确的 UART COM 端口、然后运行演示。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wesley、

    明白。 很清楚。
    非常感谢!

    健弘