主题中讨论的其他器件: IWR1642
您好!
使用 DCA1000EVM 时、快速入门指南仅指使用 mmWave Studio。 如果我想使用一些给定的参数配置 EVM、然后连续地将数据流式传输出去、我有以下问题:
- 开箱即用演示是否只有"捕获演示"可轻松配置为通过 LVDS 传输数据?
- MMWAVE_SDK_USER_guide 状态下的捕获演示文档"此演示(配置为流式传输时)需要毫米波传感器器件与具有兼容 LVDS/CSI2接口的另一个器件连接。 为此、DCA1000EVM 是否是兼容的器件?
- 在 MMWAVE_SDK_USER 指南"通过 LVDS 进行流式传输"的第6节中、它讨论了三种操作模式(仅 MSS 选项、仅 DSS 以及以 coperative 模式运行的 MSS 和 DSS)。 我找不到这些模式的描述。 我应该选择哪一个-理想情况下、我希望尽可能长地连续传输数据、以便接收计算机在无法处理速率时丢弃帧。
是否有比尝试使用捕获演示更好的方法? 如果有一个指导方法、那将会很好。
谢谢