This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 IWR1642通过 LVDS 进行流式传输

Guru**** 2546830 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697743/dca1000evm-streaming-out-over-lvds-with-iwr1642

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

使用 DCA1000EVM 时、快速入门指南仅指使用 mmWave Studio。 如果我想使用一些给定的参数配置 EVM、然后连续地将数据流式传输出去、我有以下问题:

  1. 开箱即用演示是否只有"捕获演示"可轻松配置为通过 LVDS 传输数据?
  2. MMWAVE_SDK_USER_guide 状态下的捕获演示文档"此演示(配置为流式传输时)需要毫米波传感器器件与具有兼容 LVDS/CSI2接口的另一个器件连接。 为此、DCA1000EVM 是否是兼容的器件?
  3. 在 MMWAVE_SDK_USER 指南"通过 LVDS 进行流式传输"的第6节中、它讨论了三种操作模式(仅 MSS 选项、仅 DSS 以及以 coperative 模式运行的 MSS 和 DSS)。 我找不到这些模式的描述。 我应该选择哪一个-理想情况下、我希望尽可能长地连续传输数据、以便接收计算机在无法处理速率时丢弃帧。

是否有比尝试使用捕获演示更好的方法? 如果有一个指导方法、那将会很好。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DCA1000不应与捕捉演示一起使用。

    您应该能够使用 DCA1000实现流数据

    将在下周初为您提供更多信息

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我一直在尝试使用它来使它正常工作。 根据您对不是捕获演示的评论以及使用毫米波演示的另一个论坛帖子、我意识到我有旧的 SDK。 我现已更新为毫米波 SDK 1.2。 我已经根据 DCA1000用户指南在 DCA1000EVM 和 IWR1642 LVDS 上设置了硬件配置开关。 然后、我上传了一个包含"lvdsStreamCfg -1 1 0 "的配置。 最后、我按下 CAPTURE_START 按钮、使用 Wireshark 可以看到它正在传输数据。

    我现在根据我所处的阶段提出的问题是:

    1) 1)数据格式是否为用户指南第5.2节"DCA1000EVM 数据格式"定义的数据格式? 如果是、数据部分的格式是什么、因为我真的需要它 来帮助解码它?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我想知道您是否对其进行了任何进一步的更新、因为我真的很难对数据流进行最终解码。 我怀疑很多人购买了 DCA1000EVM 来从流媒体解码、而不是使用 mmWave Studio、因此我想很多人都很乐意了解如何指导这方面的工作。 不过、我需要特别清楚、简单地描述 UDP 数据消息(用户指南中的表5.2)。 这些表没有提供足够的信息来解码主数据主体。

    作为对这篇文章的编辑:我已经浏览过 mmwave_studio_user_guide.pdf、它的表22.8似乎指定了复杂数据的 DCA1000EVM 捕获格式。 我希望这是相关的表(如果有的话、在 DCA1000evm 用户指南中提供该表将会很有用)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需确认一下、您是否能够使用 DCA1000用户指南和 mmWave Studio 用户指南对数据进行解码?
    很抱歉、查找所有相关信息需要时间。 我们将获取您的反馈并改进我们的用户指南。
    在测试中、您是否使用捕获演示自行流式传输数据和解码? 还有其他问题吗?

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michelle:

    感谢您的留言。 我现在成功地解析了数据。