我们公司希望尽快为智能家居生产浴室跌倒检测产品。 我们发现、德州仪器(TI)的"非常精细的运动检测与 PIR"教程表明、以下行为分别使用 IWR1443和 IWR1642进行识别。
- 主要运动:人行、手臂运动等
- 细微运动:键入
- 动作非常精细:呼吸
对于本教程、我有以下问题:
1.我应该使用哪个毫米波雷达 IWR1443或 IWR1642进行浴室跌倒检测?
2. “非常精细的运动检测与 PIR”教程包含有关人们行为的信息,如行走、站立、手臂移动、打字和呼吸。 该演示是否可以进行人员跌倒检测? 如果没有、可以通过简单修改来完成跌倒检测吗? 您对此修改是否有任何建议?
3.对于我们的跌落检测要求方案,我们是否应该购买该开发板来开发 IWR1642-DATA-CAPTURE-BNDL 或 IWR1642BOOST? 此数据采集套件与 BOOST 有何区别? 这是否意味着如果我们不购买 DCA1000EVM、就无法修改 SDK 和算法?
4.我还发现有一个演示用于人数统计用户指南(http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Sensors%2FIndustrial%20Toolbox%2FLabs%2FPeople%20Counting%20Demo)
那么、我们如何根据这个人数统计的演示来进行跌倒检测呢? 还是基于非常精细的运动检测演示? 这种速度更快、我们希望尽快推出原型产品。