主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH
您好!
我有一位客户计划为 IWR1642设计自己的 PCB。
他们对所需的 JTAG 连接器有疑问。
假设将使用 XDS110调试探针、客户希望尽可能减小连接器尺寸。
在这种情况下、所需的最小引脚是什么?
对于 JTAG 信号、将 CTI-20引脚更改为 ARM10Pin 以最大限度地减少连接器。
对于 AUX 14引脚信号、我 认为 只需要 UART TX 和 RX 引脚即可进行刷写。 如果是这样、只连接两个引脚就足够了?
(需要 GND 和电源?)
谢谢、此致、
Kot