This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:XDS110所需的最小信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697131/iwr1642-minimum-required-signals-for-xds110

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

您好!

我有一位客户计划为 IWR1642设计自己的 PCB。
他们对所需的 JTAG 连接器有疑问。
假设将使用 XDS110调试探针、客户希望尽可能减小连接器尺寸。

在这种情况下、所需的最小引脚是什么?
对于 JTAG 信号、将 CTI-20引脚更改为 ARM10Pin 以最大限度地减少连接器。
对于 AUX 14引脚信号、我 认为  只需要 UART TX 和 RX 引脚即可进行刷写。 如果是这样、只连接两个引脚就足够了?
(需要 GND 和电源?)

谢谢、此致、
Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果客户要使用外部 XDS110、并且希望使用定制的连接器封装(他们将进行定制)
    自己的适配器电缆)。

    这取决于 XDS110需要哪些函数
    JTAG -调试所需
    TMS
    TDI
    TDO
    TCK
    XDS110_nRST (必须连接到电路板 nRESET 逻辑)
    GND
    注意:在定制连接器中使用 PMIC_PGOOD 信号将会很好地指示直流电源准备就绪
    这是一个开漏信号、需要一个上拉至3.3V 的电压。

    注2:如果客户有 CCS 项目用于加载闪存、并使用 SPI 或 CAN 进行通信、则不需要控制 UART、但建议使用该器件。

    如果客户尝试使用 XDS110进行刷写
    控制 UART Tx
    控制 UART Rx
    SOP2在板上具有轻下拉电阻、3.3V 上拉电阻器用于闪存、SOP2不会上拉电阻器以用于运行
    GND
    注意:主板上的 SOP0被上拉、SOP1被下拉。

    如果客户尝试将 XDS110连接与修改后的可视化工具配合使用、则仿真–MSS Logger
    还需要 UART。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    客户正在为自己的电路板修改 IWR1642BOOST 原理图。 移除 Tiva、为 XDS110调试探针等放置连接器

    我可以提出几个问题吗?

    PMIC_PGOOD:要连接到 AUX 14引脚或 ARM 10引脚连接器的哪个引脚 PMIC_GOOD?

    SOP2:运行的下拉或闪存的上拉在电路板上完成、因此无需将该信号连接到 AUX 14引脚或 ARM 10引脚?

    IWR1642BOOST 中是否使用 MSS Logger UART?
    不清楚修改后的可视化工具是什么。 请解释一下。
    IWR1642的哪个引脚是 MSS Logger UART?
    MSS Logger UART 连接到 AUX 14引脚或 ARM 10引脚连接器的哪个引脚?

    提前感谢、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    PMIC_PGOOD 不是标准信号、它必须使用备用引脚并进行一些客户监控。 对于电源监控、还存在 LDO 电源质量问题。 如果开漏 IO 结构用于 LDO 电源监控、则可以使用一个信号来实现电源正常。 注意:1.8V LDO 输出在线性调频脉冲/帧结束时超出稳压范围、这是一种瞬时情况。

    如果这是工程环境、SOP2跳线正常、如果这是制造环境、跳线是否可访问?

    MSS Logger UART 用于开箱即用演示应用的数据导出。 在 IWR1642升压原理图中、信号名称是 AR_MSS_LOGGER、引脚 F14。 如果您跟踪信号名称、您会看到它会进入 XDS110。

    可视化工具软件通过控制 UART/USB 端口发送控制命令、可视化工具软件通过 MSS Logger UART/USB 端口接收来自毫米波传感器的数据。

    如果可视化工具软件不是 USB 端口、则需要为 XDS 110实现修改它(如果客户使用它进行工程评估)。 如果 Uniflash 可用于刷写、则可根据需要通过远程 SOP2进行定制、然后客户可以修改可视化工具(定制可视化工具)来测试其产品。 注意:MSS Logger 数据的数据导出、或者如果使用 SPI、则为自定义。

    客户必须使用定制电缆将信号分配到标准 XDS110外部 POD 连接。 这样、客户电路板就可以有一个最小的连接器。

    使用 sprui94文档、对于外部 XDS110调试探针、
    JTAG
    TMS -具有板载下拉电阻
    TDI
    TDO
    TCK
    TnRST -至板载复位逻辑

    用于闪存 QSPI
    PMIC_PGOOD
    SOP2-跳线不可用时强制
    控制 UART - Tx
    控制 UART - Rx

    如果支持开箱即用演示
    MSS_Logger UART - Tx

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    感谢您的详细解释。 我有了更好的理解、但还不够完美。 客户希望通过演示可视化工具来运行其电路板(基于 IWR1642BOOST 电路)、就像他们现在使用 IWR1642BOOST 时一样。 在此用例中、他们希望了解 XDS110调试探针的引脚分配。 请查看附件中的引脚分配:客户电路板_2.xlsx 上的 XDS110调试探针引脚分配。 我认为不能将 PMIC_PGOOD 分配到 AUX 14引脚、因为仅支持两个 GPIOIN 引脚。 如果有问题、请检查并更正。

    此致、

    健弘

    e2e.ti.com/.../XDS110-debug-probe-pin-assign-on-customer-board_5F00_2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Katsuhiro、
    PMIC_Good 可以是可选的、客户可以考虑将 LED 连接到上拉电阻器、以进行工程测试。
    可移除以进行生产。

    MSS_logger_UART Tx 是一个仿真 UART、我认为这将是 EMU1。
    需要控制 UART Tx、Rx -
    闪存需要 SOP2上拉连接。
    nRESET (nRST)需要由 XDS110控制-复位时为低电平。

    需要对可视化工具进行自定义、以便从 PC-XDS110而不是 USB 获取数据。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    PMIC_Good 可以是可选的、客户可以考虑将 LED 连接到上拉电阻器、以进行工程测试。 可移除以进行生产。
    ⇒我明白了。

    MSS_logger_UART Tx 是一个仿真 UART、我认为这将是 EMU1。
    ⇒EMU1在 ARM 10引脚中不存在。 EMU1分配到哪个引脚?

    需要控制 UART Tx、Rx -
    μ⇒控制 UART Tx、RX 分别分配给 AUX 14引脚的#12和#14。 是这样吗?

    闪存需要 SOP2上拉连接。
    ⇒我明白了。

    nRESET (nRST)需要由 XDS110控制-复位时为低电平。
    ⇒nRESET 被分配给 ARM 10引脚的#10。 复位开关可在客户电路板上并联。 该引脚通过上拉电阻连接到 IWR1642的 R3 nRESET。 是这样吗?

    需要对可视化工具进行自定义、以便从 PC-XDS110而不是 USB 获取数据。
    ⇒您能描述一下可视化工具需要如何定制吗? 是否有任何文档可供用户自己自定义?

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    XDS110调试探针、sprui94显示了可用的信号连接

    客户应考虑使用比3个连接尺寸更小的尺寸制作客户适配器电缆。

    2.3 CTI-20
    支持
    1 - TMS
    2 (15)- NTRST 或 nRESET
    3 - TDI
    7 - TDO
    8 - GND
    11 - TCK
    13 - GPIOUT0 -如果 SOP2通过 XDS110接口上拉
    17 - GPIOIN0 - PMICGOOD 或电源正常(可选)

    2.4辅助- 14引脚
    5 - GND
    12 - UARTTx (需要检查指定的端)
    14 - UARTRx (需要检查指定的端)

    2.5探头扩展接头
    9 - GND
    17 - UART7 Rx (连接到 MSS_Logger_TxUart

    有关定制可视化工具的问题、需要单独的 E2E。 源可用。 客户应该考虑
    在(控制 UART) Aux-12、Aux-14为控制端口和 PEH-17 MSS_Logger_UART 的 PC 上建立硬件接口
    RS232转 USB 接口上的数据 UART。
    请将可视化工具问题作为单独的 E2E。

    谢谢你
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    感谢您澄清所需的引脚。 这正是我所需要的。
    UARTTx/Rx 的注释"需要检查指定了哪一端"是什么意思? 这是否意味着"需要检查 IWR1642的 N4引脚 RS232-Rx 是否连接到12 UARTTx 或14 UARTRx?"

    我将为可视化工具定制创建单独的线程。

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、毫米波传感器的信号名称与毫米波传感器端有关
    在另一端 Rx <-> Tx。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    如果是、
    12 -UARTTx 连接到 N4 - RS232_RX (AR_RS232RX)和
    14 -UARTRx 连接到 N5 - RS232_TX (AR_RS232TX)。

    是这样吗?

    此致、
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、毫米波传感器和主机必须具有 Tx -> Rx 和 Rx <- Tx
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe、

    我明白了。
    感谢您澄清每一个问题。
    健弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、对于 UART、例如 SPI 通信、串行通信的源端和目的端会发生反转
    毫米波传感器 Tx -->主机处理器(XDS110) Rx
    毫米波传感器 Rx <-- 主机处理器(XDS110)发送
    此致、
    Joe Quintal