This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:RADAR Studio v1.9.2.1 Lua Shell "RSTD.NetStart()"命令错误、用于 MATLAB 连接

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/697971/iwr1443boost-radar-studio-v1-9-2-1-lua-shell-rstd-netstart-command-error-for-matlab-connection

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

在之前的 Radar Studio 版本中、我可以使用 "RSTD.NetStart()" Lua Shell 命令在 Radar Studio 和 Matlab 之间建立连接。

对于最新版本 v1.9.2.1、当我尝试使用同一命令时、Radar studio 输出屏幕显示以下错误、并且我无法创建连接:

[18:10:27] Lua 错误:
[18:10:27]无法识别的配置部分 userSettings/RSTD.Properties.Settings。 (C:\ti\mmwave_DFP_01_00_00_01\rf_eval\radarstudio \运行时\Radar Studio.exe.Config 行9)

我已经将 DLL 注册到 Lua Shell、我要执行的所有步骤与以前的版本相同。

提前感谢、

Muhammet Emin Yanik