请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 您好!
在之前的 Radar Studio 版本中、我可以使用 "RSTD.NetStart()" Lua Shell 命令在 Radar Studio 和 Matlab 之间建立连接。
对于最新版本 v1.9.2.1、当我尝试使用同一命令时、Radar studio 输出屏幕显示以下错误、并且我无法创建连接:
[18:10:27] Lua 错误:
[18:10:27]无法识别的配置部分 userSettings/RSTD.Properties.Settings。 (C:\ti\mmwave_DFP_01_00_00_01\rf_eval\radarstudio \运行时\Radar Studio.exe.Config 行9)
我已经将 DLL 注册到 Lua Shell、我要执行的所有步骤与以前的版本相同。
提前感谢、
Muhammet Emin Yanik