请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 您好!
是否有任何文档或 PDF 解释 了 MOSTE_Tirl 和 MOSTE_Lwy 实现'..\mmWave_INDUST_toolbox_2_3_1_win\mmwave_industrial_toolbox_2_3_1\labs\'。
如果您提供任何文档、将会有所帮助。 因为从代码中了解实现方案并不困难、而且很耗时。
谢谢、
Vasanth