This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:需要手势识别文档。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/696225/iwr1642-gesture-recognition-documents-needed

器件型号:IWR1642

您好!

是否有任何文档或 PDF 解释 了 MOSTE_Tirl 和 MOSTE_Lwy 实现'..\mmWave_INDUST_toolbox_2_3_1_win\mmwave_industrial_toolbox_2_3_1\labs\'。

如果您提供任何文档、将会有所帮助。 因为从代码中了解实现方案并不困难、而且很耗时。

谢谢、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可用的文档包含在封装中。

    该实现采用传统神经网络概念。 回顾这些内容应该会有所帮助

    谢谢你
    Cesar