This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-0092:TI DEP-0092 SRR 演示应用程序更改处理是否将路径更改为 POT_CLOUD 处理问题?

Guru**** 2017950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/720428/tidep-0092-ti-dep-0092-srr-demo-application-change-processingpath-to-point_cloud_processing-question

器件型号:TIDEP-0092

大家好、

SDK:MMWAVE_SDK_02_00_00_04

应用: mmWave_industrial_toolbox_2_4_0/lab0012_SRR_16xx

我们的要求:仅 SRR 模式。

问题:

我们不想在 SRR 模式下计算最大速度、因为它似乎只在多普勒模式下找到 K 个较大的峰值。  

是否可以将 MAX_Vel_ENH_processing 更改为 POT_CLOUD 处理以及我们需要修改哪些代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weks、

    如果我理解正确、您只想进行点云处理?

    一种方法是修改 srr_config_consts.h 以仅启用苏联模式。 取消注释第113行。 确保注释掉111和115。
    然后修改 SRR_CONFIG_CHIRP_Design_USRR20、以获得用于 SRR 的线性调频脉冲剖面。
    确保为 DSS 和 MSS 工程执行此操作。

    Amanda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amanda、

    感谢您的清晰回答。

    John