请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDEP-0092 大家好、
SDK:MMWAVE_SDK_02_00_00_04
应用: mmWave_industrial_toolbox_2_4_0/lab0012_SRR_16xx
我们的要求:仅 SRR 模式。
问题:
我们不想在 SRR 模式下计算最大速度、因为它似乎只在多普勒模式下找到 K 个较大的峰值。
是否可以将 MAX_Vel_ENH_processing 更改为 POT_CLOUD 处理以及我们需要修改哪些代码?
谢谢