请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM Thread 中讨论的其他器件: AWR1642
你(们)好
我尝试使用 mmWave Studio 从连接到 AWR1642的 DCA1000EVM 获取原始数据。
我有几个问题:
是否可以获得芯片功率和温度值(AWR1642上任何位置的芯片温度或温度)
时间方面
mmWave Studio 上的"EventMonitor"选项卡在哪里?
因为我无法在我的 mmWave Studio 上看到它