请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3101 主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433
大家好、
我有一个使用 MSP430和 OPT3101的接近和手势识别 TI 设计。 除 TG_EN 位(通过写回和读回进行测试)外、所有寄存器均被正确写入和读取。 下图是写入寄存器的波形。
我需要一个测试代码、该代码用0x4E1F 对0x80寄存器进行写入并重复回读。 写入31次后、寄存器值 将变为0x4E1F、TG_EN 位为1。 在写入31次之前、寄存器值为0x4E1E。
此问题阻碍了我的日程安排。 希望你能提供帮助。
B.R
冬季
MSP430应用工程师