请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1642、 IWR1642
工具/软件:Code Composer Studio
您好、
我已经试用了适用于 AWR1642和 IWR1642的汽车工具箱中的驾驶员生命体征演示。
对于 AWR1642、我没有遇到任何错误、代码工作正常。 我在 GUI 上收到的生命体征完全正常。
但是、当我尝试为 IWR1642构建此代码时、我会遇到链接器和存储器范围错误。
我要附上 erros 的屏幕截图:
我想知道的另一件事是 IWR1642与 AWR1642有多大不同。
提前感谢。