This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:在驱动器生命体征 GUI 中获得平缓的呼吸和心率

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/715081/iwr1642boost-getting-flat-respiration-and-heart-rate-in-driver-vital-signs-gui

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好、

我正在尝试从毫米波汽车工具箱中运行驱动程序生命体征示例。

但是、尽管存在呼吸和心率曲线、但我仍在跟踪平坦输出、即使在静止几分钟后、我也不会出现任何波动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、您可能需要重新启动 GUI。 值得注意的是、在应用程序中按"开始"后、如果您在"暂停"或"停止"后再次启动、您可能会获得更丰富的数据。 因此、请按照以下步骤操作、看看它是否能解决您的问题。
    1) 1)完全关闭 GUI
    2) 2)重置 MCU
    3) 3)启动 GUI 并根据需要进行必要设置

    这肯定会起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、

    请确保您已根据为本实验提供的文档正确定位传感器。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、感谢您的联系。

    至于您的答案、我使用 TI 提供的支承夹将其放置在桌子上、我坐在近半米的位置。
    当我浏览文档时、我了解到稳定输出需要大约15秒或更长时间。

    但仍然不幸运。 我尝试对电路板进行下电上电并重新启动 GUI、但它没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我们等待 TI 人回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在等待解决相同的错误。

    此致、

    Alok Mishra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、

    在 GUI 中进行一些调整后、我得到了一个精细的呼吸和心脏波形。

    最后、预编译版本适用于 IWR1642。

    谢谢、
    Anurag