主题中讨论的其他器件:IWR6843、 IWR1443、 MMWAVEICBOOST
我目前正在围绕 TI 毫米波器件系列开发雷达(具体查看 IWR6843)、并在开发套件原理图(IWR6843ISK)中提出了几个有关如何提供电源的问题。
1) 1) IC 的射频电源可以直接连接到主 PMIC (U4) 1.24V 输出、因为它在可接受的范围内、但会有一个额外的 LDO (U5)降至1V。 我知道可以为 IC 提供1.3V 或1V 电压、并且 LDO 周围的旁路电阻 R3似乎允许使用任一选项。
是否使用了额外的 LDO、因为它比主 PMIC 具有更低的噪声和/或更好的高频性能? 是否建议在两种情况下(即1.3V 或1V 工作电压)都使用此类 LDO?
2) 2) 3.3V (或1.8V)电源上有一个负载开关(U9)、用于延迟 IC 的应用。 如果需要、还有一个电阻器可旁路它。 在什么条件下需要此延迟、是否有任何有关加电定序的文档?