请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 主题中讨论的其他器件: Energia、 FDC2214
尊敬的 Ma'am/SIR
首先、我不是 RD、我正在帮助公司找到电感/导电/超声波传感器。 我发现该 FDC1004可以感应高达75cm 的接近感应。
我们购买了2套评估模块、并评估了此 IC 传感器的运行情况。 我安装了软件"感应解决方案 EVM GUI"和 Energia"。
问题是、我对参数中要设置的内容感到困惑。 我想了解此 EVM、如何操作其软件以及如何在图中查看感应范围。
这里有一个传感器电极铝、厚度为4mm、直径为25mm。 这种尺寸的传感器电极是否可以获得50cm 的接近感应范围? 如果是、如何操作? 在参数中设置什么?
我还下载了"电容式示例代码"、但我不知道在哪里使用。 请...我需要您的帮助。
下图取自 TI Youtube 视频
感谢您的回答。
此致
林珍妮